This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS2135:MCAL 支持

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L950, TMS570LC4357, TMS570LS2135, TMS570LS3135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/933768/tms570ls2135-mcal-support

器件型号:TMS570LS2135
主题中讨论的其他器件:RM48L950TMS570LC4357TMS570LS3135

我们是否为以下 Hercules 系列控制器提供 MCAL 支持?

TMS570LS2135、TMS570LC4357和 RM48L950。 如果是! 它们是免费支持还是支持哪些版本的 AutoCAD?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗尼、您好!

    我们的 MCAL 支持 TMS570LS3135和 TMS570LC4357器件中的模块、但不支持 RM4x 器件。

    最新版本的 MCAL (6.0.0)驱动程序支持 AutoSar 4.0.3和4.2.2。  TI 不对这些 Hercules MCAL 版本收费。