This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:Hercules (P/N:TMS570LS0714) PWM 分辨率

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/933429/tms570ls0714-hercules-p-n-tms570ls0714-pwm-resolution

器件型号:TMS570LS0714

(P/N: TMS570LS0714) Hercules 系列控制器的最大 PWM (ePWM)分辨率是多少? 对于我的应用、我需要以 ns / ps 为单位的 PWM 分辨率。

我想将该控制器用于直流/直流降压转换器。  

此致、

耶什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ePWM 模块使用 VCLK4域来生成计时参考。 该时钟域的时钟频率最高可达150MHz、因此您可以在一个用例中使用 HCLK = VCLK4 = 150MHz、其他时钟域也分频自 HCLK (请参阅数据表以了解最大时钟域频率)。

    150MHz VCLK4域支持6.67ns 的分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sunil