This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:关于围绕机箱接地的硬件设计

Guru**** 2557640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/932867/tm4c1294ncpdt-regarding-hardware-design-around-chassis-ground

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好专家、

我的客户正在设计 TM4C、并 在此处有关于机箱接地硬件设计的问题。

在 spmu365c.pdf 中、有1nF、4.7nF 电容器和1Mohm 电阻器。  

问题1:对于上述三个值、它们是要进行常规测试验证并根据经验进行选择、还是形成任何形态的钙化? (如果有任何计算、请向我们提供)

Q2:对于电阻器封装、Shaw 我们使用 DIP 封装而不是表面贴装封装? 请在此处提供一些意见、

谢谢

谢尔登  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheldon、您好!

    [引用 USER="Sheldon He ]]spmu365c.pdf 中有1nF、4.7nF 电容器和1Mohm 电阻器。  [/报价]

    首先、需要稍微分离这些内容。 显示的1000pF 电容不适用于机箱接地、即用于隔离绕组中心抽头的"Bob-Smith"端接。 1000pF 值来自我们的系统设计指南文档、请参阅第34页 的第4.1.2节:https://www.ti.com/lit/pdf/spma056

    在解释了这一点之后、这里讨论的其余值是4700pF 和1MOhm 的并联对。

    [引用 USER="Sheldon He ]Q1:对于上述三个值、它们是要进行常规测试验证并根据经验进行选择、还是形成任何定向分频? (如果有任何计算、请向我们提供)

    这些是基于我们在 EVM 板上实现最佳 EMC 和噪声隔离的经验的最佳实践值。 1M Ω 电阻似乎至少有点标准、因为它通常会出现这些设计。

    虽然它没有专门针对这些组件、但下面是讨论机箱接地设计的另一个资源: https://www.ti.com/lit/an/snla107a/snla107a.pdf

    [引用 USER="Sheldon He ]Q2:对于电阻器封装、Shaw 我们使用 DIP 封装而不是表面贴装封装? 请在此处提供一些意见、

    我不确定您在哪里看到这种情况、我的硬件和 LaunchPad BOM 上的电阻器都是表面贴装电阻器: ERJ-8GEYJ105V