This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM41L232:引脚 FMEA

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/933122/rm41l232-pin-fmea

器件型号:RM41L232

您好!

我有一个客户启动板、他们希望在应用电源之前进行测试、他们询问我们是否对此  器件进行 FMEA 分析(引脚对相邻引脚、引脚对 GND 短路、引脚对电源短路、引脚对引脚开路)、以节省他一些时间。

PN: RM41L232BPZT

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚级 FMEA 通常仅适用于结构更简单且引脚更少的器件。  MCU 和处理器等复杂器件通常不需要引脚级 FMEA。 其原理是、我们将引脚相关功能整合到我们在 IP 上完成的 FMEA / FMA 中、并将生成的诊断检测功能作为 建议的安全措施纳入我们的 FMEDA 和安全手册中。 Hercules 器件的 FMEA 包括标准中的指定故障模型、包括 IO 的卡在1、0和漂移故障模式。 同样、根据电源域标准中指定的故障模型、在分析电源域和电源基础设施时考虑电源故障。

    此致、Sunil