This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:并行模式 SPI (8位数据)

Guru**** 2303350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/932993/tms570ls1227-parallel-mode-spi-8-bit-data

器件型号:TMS570LS1227

我一直在浏览各种数据表和 SEMM、这让我感到困惑。 我想使用 DMA 通过4条数据线路传输8位数据阵列。 现在、数据表说明了如何使用 CHARLEN 值将长度设置为8位。 但是、当您查看并行模式和4引脚映射的解释时、该图仅显示了16位传输的可能。 我缺少什么吗?

此外、在查看 DMA 传输时、由于 DMA 缓冲区设置的原因、只有移动16位数据时、看起来才可能实现这一点。 再说一次、我没有得到这个吗?

我还处于软件设计阶段、因为我尚未收到硬件、因此无法测试。

谢谢 Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    MibSPI 和 DMA 传输8位数据阵列没有问题:MibSPI charlen=8位、DMA 读取/写入元素大小= 8位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 我明白了、但问题可能更多地是4条数据线是否能够处理8位数据。

    我想我已经弄清楚了、在8位模式下、前2条数据线将为0、因此只有2条活动数据线。 在16位数据长度中、将使用所有4条数据线。