This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:与 MibSPI 接口的最大 SD 卡容量

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/933116/tms570ls1227-maximum-sd-card-capacity-with-interfacing-mibspi

器件型号:TMS570LS1227

您好!  

我想了解与 TMS570系列 MCU 的 MibSPI 相连的 micro SD 卡上的最大可寻址存储。 是否可以将64GB microSD 卡与 MCU 配合使用?

感谢您的任何帮助。

最好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 microSD 卡支持 SPI 模式、则应通过 SPI 接口使用64GB。