This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-EP:引脚名称不一致

Guru**** 2534320 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357-EP, TMDX570LC43HDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/932283/tms570lc4357-ep-pin-name-discrepancy

器件型号:TMS570LC4357-EP
主题中讨论的其他器件: TMDX570LC43HDK

您好!

我们为我们的设计选择了 TMS570LC4357-EP 器件。

我在查看 Hercules TMS570LC43x 开发套件(TMDX570LC43HDK 原理图设计文件)中给出的参考原理图、发现 TMS570LC4357-EP 器件的引脚命名存在一些差异、如下所示:

我在下面列出了一些差异:(可能更像这样)

SL 编号 引脚编号 电路原理图中的引脚名称
数据表中的引脚名称
1 W13. RESERVE_AD2EVT AD2IN[16]
2. K18. NHET1[00]/SPI2CLK N2HET1[0]/MIBSPI4CLK/ePWM2B
3. V2 NHET1[01]/ SPI4ENA / OHCCI_RCFG_txEnL[1]/ W2FC_PUENO / NHET2[8] N2HET1[1]/MIBSPI4NENA/N2HET2[8]/eQEP2A
4. W3. NHET1[06]/SCIRX N2HET1[6]/SCI3RX/ePWM5A

请告诉我这是否是有意的?

此致、

Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用数据表中的名称来识别分配给焊球编号的正确端子。 评估板旨在支持多个部件、因为它们与焊球映射兼容。 但是、实际的功能多路复用可能因器件而异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    EVK 原理图中的器件型号明确表明它是 TMS570LC43x。 因此、我希望这些引脚与数据表相匹配。

    此致

    Suhas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDK 使用多个器件共享的通用设计。 更新了原理图以显示对 TMS570LC43x 的适用性。 请使用焊球编号并参考数据表、了解每个端子上多路复用的实际功能。