This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:传感器 bmp180 con tm4c1294ncpdt

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/931961/ccs-sensor-bmp180-con-tm4c1294ncpdt

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Estudio de compositor de Código

晚上好、抱歉给您带来不便、我正在通过 I2C 协议使用 tm4c1294ncpdt 卡读取 bmp180传感器、我无法读取温度和压力数据。 我想知道是否有人可以帮助我编写一些代码来指导我。 为了能够在 code composer studio 中开发我自己的代码、我非常感谢您的参与、希望您能为我提供帮助

此外、如果您可以告诉我您使用了哪些库以及必须安装哪些 TIvAware、请参阅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下载 TivaWare 库。 安装后、请查看中的示例项目:  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl-bootstxl-sensub\pressure_Bmp180

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的夜晚,谢谢回答我的问题,只有我没有 boostxl sensorhub,我只有单独的传感器和 tm4c1294ncppdt 卡,在我看来,从器件号与示例中的从器件号不同,因为它用于 boostxl sensorhub。

    您能否告诉我一下、它是否相同、或者 TIvAware 示例中的从器件地址是否发生了变化

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BMP180的从地址由制造商设置、在本例中为 Bosch。 如果它位于 sensorhub Booster Pack 或其他一些电路板上、则不会产生任何影响。 从 Bosch 数据表第20页可以看出地址为0x77 (七位、然后是读写位)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢。 我将继续处理该代码。