This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:不使用仿真器生成 RTI 中断

Guru**** 2346580 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/931033/ccs-rm48l952-rti-interrupt-is-not-generated-using-simulator

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用仿真器检查 CCS v5.5中的中断生成。 但 HALCOGEN 提供的示例代码也不起作用。 我无法调试代码。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS6.x 或更高版本不再支持仿真器。 CCS5.x 上的仿真器仅对 CPU 内核功能进行建模。 它不对 DMA 和外设建模。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。

    我对 Hercules 和 CCS 非常陌生。

    您能否提供生成系统软件中断的支持? 使用 HALCOGEN 和 CCS 生成 SSI 的步骤应该是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用硬件工具进行测试:TI HDK、它具有内置的 XDS100V2 JTAG 仿真器。