This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:pil 目标封装

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/930740/tms570ls1224-pil-target-package

器件型号:TMS570LS1224

大家好、

你好。

我们的客户希望在  TMS570LS12x 开发套件上运行 PIL 仿真。
但是 、他们在以下链接中找到的 PIL 目标封装适用于 RM48x 型号。  

他们的问题是、Simulink 中是否有支持 MCU TMS570LS12x 的封装、或者有一些"快速"指南/说明可用于将封装(从模型 RM48x)自定义到此平台 TMS570LS12x?

https://www.mathworks.com/products/connections/product_detail/ti-hercules-microcontrollers.html

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    据我所知、没有适用于 TMS570的封装。 RM4x 套件由 TI 员工编写、该员工已晋升为其他团队、因此未积极维护 RM4x。

    似乎可以迁移 RM4x 封装以与 TMS570配合使用、但 TMS570组的某个人需要查看有关此操作的详细信息。 工作肯定需要付出一些努力;我猜可能需要一个月或更长时间、但老实说、直到有人深入了解细节、很难估计所做的努力。

    如果 TI 或终端客户希望支付此 PIL 解决方案的费用、MathWorks Consulting 是一个选择。

    如果您想进行更深入的讨论、请在 E2E 上向我发送 PM、我们可以交换联系信息、然后继续。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您深入了解!

    我认为最好是客户可以直接与您沟通。  

    我可能会指导客户使用此主题进行进一步的询问。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    正如 Brian 所说、我们没有适用于 TMS570器件的 PIL 解决方案。 我们没有计划迁移 RM48x 封装以与 TMS570器件配合使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    可以说 TMS570封装的价格吗?

    此致

    Jaromír μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaromir、

    我不在咨询部门、因此我对此没有很好的了解。 价格(来自任何顾问、MathWorks 或其他顾问)将取决于实际需求(需要什么、不需要什么)。 根据实际要求、我将会猜测10万到10万美元以上的价格。  

    我知道、广泛使用 MathWorks 工具的客户往往会创建自己的 PIL 解决方案、这些解决方案完全符合他们的工作流程。 但我认为他们做出了积极的决策、投入工程工作来实现这一目标、因为简化许多开发人员的工作流程可获得远远超过工程成本的乘法优势。

    YMMV

    谢谢、

    -Brian