This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:调试器 USB 端口

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/930910/tm4c123gh6pm-debuger-usb-port

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

大家好、

我损坏了套件上的调试器 USB 端口。  没有此端口、是否有任何调试程序的方法?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是可行的、但购买新的 EK-TM4C123GXL Launchpad 会更便宜(12.99美元)。 您需要有一个 JTAG 扫描控制 器、并将其手动连接到 TCK、TMS、TDO、TDI 测试点。 此外、必须将 EXT DBG 测试点拉低。 通过将电源开关移至"器件"、您可以通过器件 USB 端口为 Launchpad 供电。  XDS110 扫描控制器售价为99美元。