This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:TMS570中断功能问题

Guru**** 2530330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/930206/ccs-tms570ls3137-tms570-interrupt-function-problem

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

你好

 团队

  TMS570 CPU。 当一个中断函数正在运行时、此时另一 个 B 中断函 数被响应。

因此 、给 CPU 取一个函数?

或者不要中断,当函数运行并运行 B 时

 它是否与中断级别 μ?相关

TMS570似乎没有中断优先级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄先生、您好!

    TMS570为中断请求提供了两个矢量:FIQ 和 IRQ。 FIQ 的优先级高于 IRQ、FIQ 中断可能会中断 IRQ 中断。

    TMS570使用 VIM 来确定中断源的优先级并对其进行控制。 VIM 支持128个映射到中断源的中断通道。 每个 FIQ 和 IRQ 中编号较小的通道具有较高的优先级。  

    3. ARM Cortex-R4/5处理器不支持硬件中的中断嵌套。  它不支持一次获取多个 IRQ。  

    当两个 IRQ 中断(或2个 FIQ 中断)同时发生时、优先级较高的中断首先被处理。 第2个中断将在第1个中断完成后处理。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

     什么是硬件中断以及什么是软件中断

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    硬件中断 是  从硬件 IRQ 和 FIQ 生成的中断

    TMS570系统模块提供生成多达四个软件中断的功能。 通过将正确的密钥值写入四个系统软件中断寄存器(SSIRx)中的任何一个、可产生软件中断。

    对于任何新问题、请使用新帖子。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你