This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1237H6PM:可耐受5V GPIO 电压

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1237H6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/930257/tm4c1237h6pm-gpio-5v-tolerant

器件型号:TM4C1237H6PM

您好、E2E、

美好的一天!

我的客户使用15k 上拉电阻器测试了他们的 TM4C1237H6PM。  引脚 PA6和 PA7分别显示4.85v 和3.6V 的不同电压。 但是、在数据表中、GPIO 可耐受5V 电压。 对此是否有任何可能的解释?

感谢您的支持。

此致、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试时器件是否正确供电? 测试器件时、PA7是否连接到电路板上的任何其他电路?