This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在 TMS570LS3137中捕捉和比较 HET

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/929109/tms570ls3137-capture-and-compare-with-het-in-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我想创建一  个与 HET 的捕获和比较功能。 如何使用 HalCoGen 实现它、或者我应该使用不同的工具。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 HALCoGen 生成用于捕获输入 PWM 信号和输入脉冲信号的代码。

    1. HALCOGen->CAP:配置 NHET 引脚以捕获输入 PWM 信号的占空比和周期

    2. HALCOGen->Edge 用于配置引脚以捕获输入信号的边沿。

    另一个可用于测试和仿真您自己的 N2HET 汇编代码的工具是 HET IDE:

    https://www.ti.com/tool/HET_IDE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 我们如何 使用 计时器测量频率 以及如何对其进行配置。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用 PCNT 指令来捕获周期(介于2个上升沿或2个下降沿之间)