This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:未知的 Tiva 项目构建问题

Guru**** 2562890 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/929316/ccs-tm4c129encpdt-unknown-tiva-project-build-issue

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试构建一个同事提供的项目。  下面的控制台输出对于错误来源不清楚-如果有任何建议、我将不胜感激!

****项目 H2_Modbus 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccs910\\ccs\\utils\bin\\gmake"-k all
 
编译文件:"../HDE_Rename.syscfg"
调用:SysConfig
"c:/ti/ccs910/ccs/utils/sysconfig/sysconfig_cli.bat -o "syscfg""./HCE_Rename.syscfg"
 
用法:
 CLI [-o

][-s ][-u ][-b. ][-d. ][-p ][-r. ][-treatWarningsAsErrors]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="JaPaBoa]我正在尝试构建同事提供的项目。  [/报价]

    您是否知道用于创建项目的 CCS 版本? 我看到您正在使用较旧版本的 CCS (9.1)、是否也使用用于创建项目的版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行的是9.1。  我知道他们运行的是版本10。

    我们刚刚进行了一些后续讨论。  它似乎与 CCS 对 SYSCFG 文件的支持相关联、而不是与生成的 pinout.c/pinout.h 文件相关联。  从编译中隐藏*。syscfg 文件、然后添加 pinout.c/pinout.h 文件、即可解决该问题。  我假设 CCS 更新正常、也会纠正此问题(?)。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="JaPaBo"]我假设 CCS 更新正常、并且还会更正此问题(?)。

    是的、我建议这样做。 在 CCSv9.1时间范围内、SysConfig 仍在完全退出。 尝试更新到最新的 CCS 版本。

    谢谢

    Ki