This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:使用 LAUNCHXL2-TMS57012作为仿真器的调试定制板?

Guru**** 2591970 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-TMS57012, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/928492/tms570ls0714-debuggin-custom-board-using-launchxl2-tms57012-as-an-emulator

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL2-TMS57012TM4C129ENCPDT

您好!

我有一个具有 TMS570LS0714PGE MCU 的电路板、我想问您 是否可以使用 LAUNCHXL2-TMS57012必须对电路板的 TMS570 MCU 进行编程和调试的 TM4C129ENCPDT MCU。 我尝试了一些东西、但都失败了。

首先、我通过移除 R9 (参见下图)电阻器来关闭 LAUNCHXL2主 MCU (TMS570LS12)、从而下拉 nPORRST。 然后、我将 TMS570LS0714PGE 的 JTAG 引脚与 J1连接器的相应引脚相连。

由于这个操作失败、我尝试 通过移除 R29电阻器来断开 TMS570LS12电源(下图)。 我认为 、这样做会断开 TMS570LS12的1.2V 电源电压。  

但是、我仍然无法调试电路板的 MCU。 在 CCS 中、出现错误"JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。 尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。 目标的 JTAG 扫描路径似乎因卡在一个或卡在零故障而损坏"。

感谢您的观看、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不建议将我们的 Launchpad 用作仿真器。 Launchpad 和其他 MCU 板之间的额外连接器和长导线可能会破坏 JTAG 信号的完整性。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    抱歉、我坚持这么做、但假设 JTAG 信号良好、可以从启动板对我的板进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 JTAG 信号是纯净的、并且 launchpad 上的 MCU 未通电(3.3V 和1.2V)、则可以将 launchpad 电路板上的 JTAG 用于另一个目标。