This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:我可以使用26MHz 输入时钟吗?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/928626/tm4c1290ncpdt-can-i-use-a-26mhz-input-clock

器件型号:TM4C1290NCPDT

目前、我们将13MHz 时钟用作外部输入时钟、并将 PLL 内核时钟配置为104MHz。 但我们看到 射频路径中的13MHz 时钟谐波为杂散、我们正在研究解决 方案以降低杂散水平。 如果 可以对该控制器应用26MHz、则我们不会担心该杂散、因为它超出了射频带内频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     否、有关详细信息、请参阅数据表。 最大输入 MOSC 为25MHz。