This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357电流消耗

Guru**** 2927430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62160-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/928161/tms570lc4357-tms570lc4357-current-consumpion-extimation

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:TPS62160-Q1

早上好、

我正在使用 TMS570LC4357-Q1设计一个新电路板、我猜测电流消耗。 在数据表中、我看到典型值为510mA、最大值为990mA。

所有这些差异来自哪里? 它是瞬态的、还是指完整的运行能力? 还是温度和电压电源中的最坏情况?

典型的510mA 电流在标准温度下或在不同的工作条件下完全运行?

所有这些问题都是因为我想为 MCU 提供两个1A 降压控制器 TPS62160-Q1 (1V2和3V3)、我不确定是否足够。

希望您能澄清我的疑问。

提前感谢、

Dario Moscardi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dario、

    990mA 是内核(1.2V)电源的最大值。 这包括 CPU 以300MHz 运行时的情况、内核电压为1.32V、结温为150C。 有一个脚注显示了在不同条件下如何降低该值。 运行 LBIST/PBIST 会消耗更多电流、最高可达1375mA。 典型值是在室温(25°C)下测得的。

    仅针对1.2V+3.3V 进行1A 降压是不够的。