This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:XDS110被写入。

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, AWR1843BOOST, TM4C1294NCPDT, TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196185/tm4c129enczad-xds110-was-written

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件: AWR1843BOOSTTM4C1294NCPDTTM4C129ENCPDT

XDS110被写入 TM4C129ENCZAD。
不支持 TM4C129ENCZAD、
C:\ti\ccs1120\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110引导加载程序和此层次结构中的固件是使用附加的命令编写的。

XDS110被写入 TM4C129ENCZAD。
不支持 TM4C129ENCZAD、
C:\ti\ccs1120\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110引导加载程序和此层次结构中的固件是使用附加的命令编写的。


因此、它可以由设备管理器写入和识别、但可以认为运行没有问题吗?

以 AWR1843BOOST 中实现的功能为例
我是否可以期望与 TM4C1294NCPDT 相同的性能?

此外、TM4C129ENCZAD 引脚连接和 MCU 是否存在任何问题?

e2e.ti.com/.../XDS110_5F00C730D030A430B930B330DE30F330C930_.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="482500" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196185/tm4c129enczad-xds110-was-written "]因此,设备管理器可以对其进行编写和识别,但可以认为操作没有问题吗?

    它可能工作、也可能不工作。 我们无法保证任何内容、因为它是不受支持的器件。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我理解操作的保证。
    我可以将此作为制造商(TI)的回复吗?
    顺便说一下、您是否知道它为什么起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4825100" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196185/tm4c129enczad-xds110-was-written/4510388 #4510388"]我能否将此作为制造商(TI)的回复?

    是的。  TM4C129ENCZAD 不支持 TI 提供的 XDS110固件。

    [引用 userid="482500" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196185/tm4c129enczad-xds110-was-written/4510388 #4510388"]顺便说一下,您是否知道它为什么起作用?

    这可能是因为 TM4C129ENCZAD 与 TM4C129ENCPDT (官方支持)足够相似。 请注意、两者之间的最大区别在于封装。 ZAD 是 BGA (212)、而 PDT 是 TQFP (128)。 因此、引脚分配是完全不同的。 此外、除其他更改外、ZAD 和 PDT 具有不同数量的 GPIO。 XDS110固件专为 PDT 封装而设计、并假定引脚输出类型和 GPIO 数量为该类型。 因此、我们不知道使用具有不同封装和 GPIO 的器件会产生什么影响。 即使它最初正常工作、以后可能会遇到更多问题。 它可能是好的、也可能不好。 我们不知道、因此无法提供支持。

    谢谢

    Ki