This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:如何禁用过载帧传输?

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196338/tms570ls1227-how-to-disable-overload-frame-transmission

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的所有人:

我写这篇文章是为了询问是否有办法配置 DCAN 模块、这样我就可以确保不使用过载帧、从而永远不会启动过载帧的传输。

提前感谢您的参与和支持。

此致、

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    DCAN 中没有用于禁用过载帧的直接标志。

    如果需要、可以将 DCAN 配置为静默模式以分析 CAN 总线上的流量、在该模式下、DCAN 不会发送任何过载帧。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。