This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:使用 GEL 文件的 DDR 初始化在 DEV-boot 模式下挂起

Guru**** 2927130 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192700/tmds243evm-ddr-initialisation-using-gel-files-hangs-in-dev-boot-mode

器件型号:TMDS243EVM

使用 CCS 脚本运行 SOC 初始化后、从"Scripts"菜单运行"AM24_DDR_Initializing_ECC_Disabled"会挂起。

software-dl.ti.com/.../EVM_SETUP_PAGE.html

JS:>loadJSFile "C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\tools\ccs_load\am243x\load_dmsc_hsfs.js"

software-dl.ti.com/.../EVM_SETUP_PAGE.html

使用 GEL 文件进行 DDR 初始化不支持使用 HS-FS 器件的 TMDS243EVM?

software-dl.ti.com/.../HSFS_MIGRATION_GUIDE.html

能否告诉我如何在 DEV-boot 模式下初始化 DDR?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    我们在最后重复了这一问题 我们将修复相同的问题、然后返回到相同的问题上。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/sbl_5F00_null.debug.out

    我的建议是-

    加载 通过调试器附加的 sbl_null.debug.out 文件。 这将初始化可用于加载映像的 DDR 存储器。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    若要在 您的末尾构建 SBL null、补丁更改如下所示- /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/SBL_5F00_NULL_5F00_CCS_5F00_INIT_5F00_NO_5F00_BOOT_5F00_MODE.patch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash-San、您好!

    感谢你的答复。 很抱歉耽误你的回答。

    您连接的输出文件可以正常地初始化 DDR 存储器、而不是 GEL 文件。

    [引用 userid="520628" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1192700/tmds243evm-ddr-initialization-using-gel-files-hangs-in-dev-boot-mode/4495670 #4495670">我们在结尾重复了此问题 我们将修复相同的问题、并在相同的问题上返回给您。

    我们是否必须等待下一版本的 MCU+ SDK 才能解决该问题?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash-San、您好!

    修补的 SBL NULL 示例可以正常工作、以初始化 DDR 存储器以及附加的 OUT 文件。

    SBL 示例(SBL NULL 示例除外)是否默认用于初始化 DDR 存储器? 或者是否需要修改它们?

    GEL 文件中的初始化脚本问题是否会在下一版本 SDK 中修复?

    此致、

    Daisuke