This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:从 SysConfig 中的 JSON 加载闪存配置时出现问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191916/am2434-issue-with-load-flash-config-from-json-in-sysconfig

器件型号:AM2434
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

在 SysConfig 中从 JSON 加载闪存配置失败。

我在下面的路径中使用默认配置对其进行了测试、在点击"LOAD from JSON"后、它会保持加载、但不会完成。

C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\board\.meta\flash

按照以下帖子中所述进行修改后、一些默认配置已成功加载。

e2e.ti.com/.../4357577

以下两种默认配置仍然无法加载。

GD25B64.json
S25FL128SA.json

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    下面提到的闪存是 AM273x 上的闪存。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191916/am2434-issue-with-load-flash-config-from-json-in-sysconfig ]GD25B64.json[/quot]

    下面提到的闪存是 AM263x 上的闪存。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191916/am2434-issue-with-load-flash-config-from-json-in-sysconfig ]S25FL128SA.json[/quot]

    这两种器件都具有 QSPI 控制器 IP、该 IP 不同于 AM243x 上的 FSS 控制器。

    flash_diag 生成的*。json 应仅用于加载相同的内容。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash-San、您好!

    感谢你的答复。

    我知道这些文件中的每一个都配置为不同的控制器 IP (AM273x、AM263x)。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash-San、您好!

    我还有一个问题。

    [引用 userid="102452" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191916/am2434-issue-with-load-flash-config-from-json-in-sysconfig "]

    我在下面的路径中使用默认配置对其进行了测试、在点击"LOAD from JSON"后、它会保持加载、但不会完成。

    C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\board\.meta\flash

    按照以下帖子中所述进行修改后、一些默认配置已成功加载。

    e2e.ti.com/.../4357577

    [/报价]

    下一版本 SDK 中是否会修复正确的 json 文件加载挂起问题?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daisuke Maeda:

    计划在08.06版 MCU_PLUS_SDK 中修复此问题。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aakash-San、您好!

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke