Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, SW-TM4C
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZAD、
您好、TI 工程师
我想尽快使用 dfuprog.exe 打开 TM4C129ENCZAD 的 USB 端口。这有可能吗?
如果可能、请告诉我打开命令输入和过程。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, SW-TM4C
您好、TI 工程师
我想尽快使用 dfuprog.exe 打开 TM4C129ENCZAD 的 USB 端口。这有可能吗?
如果可能、请告诉我打开命令输入和过程。
您好!
如果您安装 TivaWare 库 、您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\docs\SW-TM4C-tools-UG.2.2.0.295.pdf 中找到 TivaWare 主机工具用户指南。 在用户指南第13节 USB DFU 编程下、您将找到使用 dfuprog.exe 工具的详细信息。 以下是用户指南、以防您尚未下载 TivaWare。
e2e.ti.com/.../SW_2D00_TM4C_2D00_TOOLS_2D00_UG_2D00_2.2.0.295.pdf
这很简单、但为了读取一些文件
需要 dfuprog -f 文件-a [Address]。
我只想打开一个 USB 端口(不是 XDS110)、但我应该向哪个地址写入哪种类型的文件?
[/报价]让我们来简化一下。 尝试将 blinky.bin 之类非常简单的程序加载到0x0。 不要将其加载到0x1800。 这只是一个示例、向您展示如何指定地址。 您不能只将闪烁程序编程为0x01800。 如果这样做、则0x0和0x1800之间没有任何内容。 复位后的 CPU 将跳转至0x0、在那里找不到任何内容、并且它只是崩溃。 尝试将闪烁程序加载到0x0、它将起作用。
dfuprog -f program.bin -a 0x0
大家好、我尝试加载它。
命令如下所示。
-------------------------- ----------
C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\tools\bin>dfuprog -f blinky.bin -a 0x0
USB 设备固件升级示例
版权所有(c) 2008-2014 Texas Instruments Incorporated。
正在扫描支持的 DFU 器件的 USB 总线...
正在将 blinky.bin 下载到设备...
无法打开文件 blinky.bin。
C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\tools\bin>dfuprog -f blinky.bin -a 0x0
USB 设备固件升级示例
版权所有(c) 2008-2014 Texas Instruments Incorporated。
正在扫描支持的 DFU 器件的 USB 总线...
正在将 blinky.bin 下载到设备...
-------------------------- ----------
当我输入命令时、我收到消息无法打开文件 blinky.bin。
如果出现消息"Downloading blinky.bin to device..."(正在将下载到设备...") 是否显示、是否正确假设下载已完成?
当我输入命令时、我收到消息无法打开文件 blinky.bin。
如果出现消息"Downloading blinky.bin to device..."(正在将下载到设备...") 是否显示、是否正确假设下载已完成?
[/报价]是的、这意味着程序已下载。 我刚刚尝试过它、复位后、我可以看到 LaunchPad 上的 LED 切换。