This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:在 AM2434上支持 SMP FreerRTOS?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185418/am2434-support-smp-freerrtos-on-am2434

器件型号:AM2434

大家好、

我们是否有计划在 AM2434上实现 SMP FreerRTOS? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruce、

    我们的专家目前是 OOO、请等待一些延迟、直到第二所有者回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bruce (上海) Liu

    让我回到您的问题上。 我们正在研究更多细节、如可行性和支持。 让我们回到您的身边。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我对 AM243x 上的 SMP 支持也很感兴趣。 您是否对此有计划?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 

    我们的研究和内部讨论仍在进行中。 请耐心等待。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce (上海) Liu 和 

    对拖延表示歉意。

    双 Cortex R5子系统无法支持 SMP、因为内核没有统一的存储器视图。 因此、由于缺少硬件高速缓存一致性支持、我们不希望 SMP 实现在不同的用例中产生合理的性能、也不会在 SDK 中支持这种情况。  

    您 可以根据用例选择评估自己的和探索基于核心关联性的优化等选项。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash Kedia:

      我们的定制板在  双 Mac 模式下使用 Icsg0和 icssg1上的四个网络端口。 我正在 评估我们的软件设计:在 一 个 Cortex R5内核上进行四端口网络处理或 添加另一个 Cortex R5内核,在两个 Cortex R5内核上使用 SMP 模式,这就是我王 提出这个问题的原因。 我在我们的定制板上进行测试,当将4种方式的网络端口移植到一个内核上(例如 R5_0_0),并在选定的两个端口上运行 UDP 应力测试时,SDK 示例上使用的输出 print_cpu_load 为'CPU load = 100。 0 %'。

     您能否提供一些建议或提示 来解决我们用例上的此问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如果您有此示例在 TI-EVM 上正常工作、则可以与 Bruce 分享、我们也可以进行分析。

    我们认为、SMP 不会帮助您优化 CPU 负载、而只是实现的吞吐量。 即使您打算对此进行探索、也可以通过禁用缓存来尝试相同的方法。

    如果您可以与我们共享更多信息、我们可以找到更好的选项、而不是 SMP。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash Kedia:

       我很高兴听到这个消息。 我将通过电子邮件发送我的代码。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    我们将对此进行研究。 我们将在下周结束前就此再次与您进行讨论。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Aakash Kedia:

      我的问题是否已解决,因为我已 向您发送电子邮件。

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    内部团队讨论后,请在下面找到我们的分析:

    SDK 尚不支持使用 Enet 驱动程序在 ICSSG 上提供4端口支持。

    2.不支持 SMP 支持。  由于架构限制,AM243x R5子系统无法支持 SMP。 因此,软件无法支持它。

    MCU SDK 8.6将为 ICSSG 提供双 Mac 功能、但使用一个 R5F 启用四个端口并不是我们在 SDK 中讨论的内容。