Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZAD、 EK-TM4C1294XL
更改 TM4C129x 器件的晶体时、需要更改设置晶体的程序。
您要从哪个程序更改?
顺便说一下、我使用一个16MHz 晶振来运行 TM4C129ENCZAD。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, EK-TM4C1294XL
更改 TM4C129x 器件的晶体时、需要更改设置晶体的程序。
您要从哪个程序更改?
顺便说一下、我使用一个16MHz 晶振来运行 TM4C129ENCZAD。
您好!
您是否下载了 TivaWare? 如果没有、请从 此处下载。 下载 TivaWare 库后、您可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl 文件夹以及 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals 中找到许多示例。
我建议您从 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\project0中的 project0示例开始。 这是一个切换某些 GPIO 的简单示例。 您将了解它如何使用主振荡器设置时钟。 在此示例中、它使用25MHz 晶体作为 PLL 的输入参考时钟、然后乘以最终等于120MHz 的 SYSCLK。 如果您具有16MHz、则只需 将 SYSCTL_XTAL_25MHz 替换为 SYSCTL_XTAL_16MHz。
//
//从 PLL 以120MHz 运行。
//注意:SYSCTL_CFG_VCO_240是 TivaWare 2.2.x 和中提供的新设置
//之后更好地反映由于 SYSCTL_22而导致的实际 VCO 速度。
//
ui32SysClock = SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
SYSCTL_OSC_MAIN |
SYSCTL_USE_PLL |
SYSCTL_CFG_VCO_240)、120000000);