This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:MSP432E401Y 四路 SPI 最大支持主器件速度。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195974/msp432e401y-msp432e401y-quad-spi-maximum-supporting-speed-as-master

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的 TI

  我使用 四路 SPI 作为主器件 、速度为60MHz、其中从器件是 FPGA。

   MSP432E401y MCU 针对具有 Out 错误的四路模式写入和读取模式操作的主 QSPI 支持的最大速度是多少。

此致、

Naga Narasimha Rao P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     作为主器件的四路 SPI 应在60MHz 下工作。