This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:过多的 IO 灌电流会导致单片加热

Guru**** 2912880 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT, ADC1175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195676/tm4c1294kcpdt-excessive-io-sinking-current-causes-the-monolithic-heating

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件: ADC1175

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

场景:将启用了 TM4C1294KCPDT 的 EPI 配置为 hostbus16、将 EPI0S0至 EPI0S15配置为连接到缓冲器16t245 (245的另一侧为 ADC 的 D0-D8)的数据线路。 EPI0S30配置为 CS 并直接连接到 ADC1175时钟。(硬件连接问题:客户可以找到与 ADC 相对应的要求时序)

问题:245输出被一些脉冲拉低。 如果 ADC 只输出一个高电平信号(例如、0xff)、可以看出245的输出高电平被下拉至2.7V (与测试波形中高电平的幅度相同)、此时单片正在加热。

如果 EPI 模块保持开启状态、则不会发生这种情况、只不过上皮0s0到 spi0s15已全部取消并配置为 GPIO 输入。 客户认为这可能 与 EPI 的配置有关、但是否有其他可能的原因?

注:数据已正确接收、且相应数据正确。

EPI 模块初始化代码如下:  

//Initialize the EPI interface 
static inline void ADCInterfaceInit()
{
    //The IO is configured as the corresponding signal function is already in the pinmux 
    //The interface here is the EPI 
    MAP_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_EPI0);
    while(!SysCtlPeripheralReady(SYSCTL_PERIPH_EPI0));
 
    //EPIDividerSet(EPI0_BASE, 10);//
    EPIModeSet(EPI0_BASE,EPI_MODE_HB16);
    //Configure the host bus: Address is not muxed 
    EPIConfigHB16Set(EPI0_BASE,EPI_HB16_MODE_ADDEMUX|EPI_HB16_CSCFG_CS,0);
    EPIAddressMapSet(EPI0_BASE,EPI_ADDR_PER_BASE_A|EPI_ADDR_PER_SIZE_256B);//Set up the address map (it seems like it's not working here), follow the instructions in the manual to set up a baseA of size 256B, and once the address is set, you can access external memory or peripherals through the map set here. 
    while(HWREG(EPI0_BASE + EPI_O_STAT) & EPI_STAT_INITSEQ);//Wait for the configuration to complete 
}

下图显示了配置为 epi0s0-s15的数据线上的信号:红色是芯片选择(连接到 ADCCLK)、黄色是在单片引脚上测量的数据线信号:

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃