This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们如何知道 DMA 中的中断传输完成

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195112/how-do-we-came-to-know-interrupt-transfer-is-complete-in-dma

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDTEK-TM4C1294XL

大家好、

我们正在使用摄像头模块 MT9M114 Tiva c 系列和 TM4C1294NCPDT 微控制器、我们已经配置了 dmacondrolset()和 dmatransferset() API、但我们如何知道中断传输已完成...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     请参阅以下两个 DMA 示例。 DMA 可由软件或外设触发启动。 在 uDMA_demo 示例中,您可以看到 调用了 uDMAChannelModeGet (),以确定传输是否完成。 查看 uDMAIntHandler 和 UART1IntHandler。  

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\UDMA_demo

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\adc_udma_pingpong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答、我知道概念和问题很清楚...