This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:关于支持 TM4C129ENCZAD 的调试仿真

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C129ENCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195180/tm4c129enczad-about-debug-emulation-that-supports-tm4c129enczad

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT、

据说 TM4C1294NCPDT 支持 XDS110仿真、但是否有任何其他 TM4C 器件支持 XDS110仿真?
(目前、我知道不支持 TM4C129ENCZAD。)

我们未能找到任何描述它的材料。

-------------------------- -------------------------- ------

除了 XDS110之外、TM4C129ENCZAD 上是否可以安装任何调试仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiroyuki 扫描、

    很抱歉、您的同事已经提出了很多帖子。    

    我们无法为任何与 XDS110相关的问题提供任何支持。 此外、拥有此调试探针的 CCS 团队已指出、XDS110尚未通过验证、可与您选择的器件(TM4C129ENCZAD)配合使用。

    我们仍建议您放弃将 TM4C 添加到定制板、而改用外部 JTAG 探针。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!