This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:将 FreeRTOS 移植到此 MPU 时出现问题

Guru**** 2117280 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195529/tm4c1290ncpdt-trouble-getting-freertos-ported-to-this-mpu

器件型号:TM4C1290NCPDT

几年前、我有一个使用 TM4C1290NCPDT MCU 的设计、 我需要 USB 并想使用 FreeRTOS。  我花了几个月的时间在这些论坛上尝试在 CCS 上启动和运行 FreeRTOS、尝试了所有建议、但没有任何效果、有些建议甚至是矛盾的。  我完全沮丧地决定使用 Tivaware 库来执行和使用裸机实施(遗憾的是、几天后有人愿意与我"朋友";我假设允许该人远程进入我的计算机)。  我无法使 USB 正常工作、不得不使用串行端口解决问题。

我再次开始一个需要 USB 的新设计、我想使用 FreeRTOS、但我很不敢相信、如果我不使用其中一个开发板上使用的同一 MCU、我将面临同样的困难。

在过去几年中、启动流程是否得到了改进、以及/或者我是否可以让将与我合作的人员运行 RTOS?和/或是否有一条帮助付费的途径让 RTOS 运行?

谢谢

道格。

P.S. 我已经使用 TI 器件和 ARM/MSP430 MPU 多年了、我想承认(自1976年以来)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

     我们目前还没有任何可立即使用的 FreeRTOS USB 示例。 但是、我们的工程团队正在编写一份应用手册、其中包含本季度计划的软件配套资料、可能在3月的某个时候。 如果您可以等待几周、我们应该已经准备好了、您可以从 TM4C129主产品页面的"技术文档"下进行下载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    您希望将哪种 USB 模式与 FreeRTOS 配合使用?

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 2.0、主机和从机(非集线器)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    就模式而言、我更喜欢 USB CDC、HID、Bulk 等。

    我们即将发布的应用手册目前仅涵盖 USB 2.0器件模式、我们目前没有支持主机模式的时间线。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批量传输

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用 FreeRTOS 似乎没有任何支持、因此我想我必须再次进行冲压。

    poop。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我以前尝试运行的是 TI-RTOS、而不是 FreeRTOS。  我的问题适用于 TI_RTOS、而不是 FreeRTOS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您有关 TI-RTOS USB 示例的问题已在本主题中得到解答。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197001/trouble-getting-ti-rtos-ported-to-this-mpu