This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:在原始状态下向 TM4C129ENCZAD 写入程序之前的过程

Guru**** 2930920 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196113/sw-tm4c-procedure-before-writing-a-program-to-tm4c129enczad-in-virgin-state

器件型号:SW-TM4C
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZADEK-TM4C1294XLTM4C1294NCPDTAWR1843

您好、TI 工程师。

我想知道在写入 Virgin state TM4C129ENCZAD 之前如何准备。

请告诉我设置过程。
(电源和晶振已连接、我想在编写应用程序之前了解相关过程。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      在这篇文章 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196044/sw-tm4c-change-the-program-to-change-the-oscillation-frequency-of-the-crystal 中 、我向您展示了在哪里可以找到 TM4C129的所有即用型示例。 这些示例是为 EK-TM4C1294XL LaunchPad 板编写的。 如果您没有电路板、请购买其中一个电路板。 获得电路板后、您可以使用 CCS 或 LM 闪存编程器加载这些示例中的任何一个。 加载示例后、只需运行即可。 熟悉 TM4C129 MCU 和 LaunchPad 后、您可以轻松修改代码以在定制板上运行。 在硬件方面、您可以查看 EK-TM4C1294XL LaunchPad 用户指南 、其中包含电路板的整个原理图。  

     如果您在自定义电路板上运行某些示例而不进行修改、它们可能无法正常工作。 TM4C1294NCPDT 和 TM4C129ENCZAD 之间有一些不同的引脚复用。 您将需要修改所选 MCU (TM4C129ENCZAD)的引脚多路复用。  

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我将 TM4C129ENCZAD 板载、用于其他 IC (AWR1843)和 PC 之间的通信。

    我想您需要一个程序来将 USB 转换为 UART。
    您指的是哪个程序?

    另一个问题是如何更改引脚多路复用器、如何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、关于如何更改 PinMux、是否可以使用 TI 提供的"PinMux 工具 v4"编辑要使用的外设器件的引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196113/sw-tm4c-procedure-before-writing-a-program-to-tm4c129enczad-in-virgin-state/4510781 #4510781"]您好、关于如何更改 PinMux、是否可以使用 TI 提供的"PinMux 工具 v4"编辑要使用的外设器件的引脚?

    是的、您可以引脚多路复用工具进行配置。  

    请您为任何与 AWR1843相关的主题打开新主题帖、以便那里的专家为您的问题提供支持。  请咨询 AWR1843论坛团队、以便他们可以推荐在 PC 和 AWR1843之间发送数据的工具。 请确保在打开新线程时、将 AWR1843指定为器件型号。 请勿将 TM4C129ENCZAD 用作器件型号、因为它们将会发送给我们、我们不知道如何回答有关 AWR1843的任何问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复!
    我了解引脚多路复用的设置方法。

    您说过
    请您为任何与 AWR1843相关的主题打开新主题帖、以便那里的专家为您的问题提供支持。

    很抱歉。
    我想使用该函数将 USB 转换为 UART 或 UART 转换为 USB。

    我问的问题是、如何生成具有此线程中函数的代码。

    我询问有关如何在 AWR1842的线程中连接 AWR1843和 PC 的问题。

    现在来回答这个问题。
    使 TM4C129ENCZAD 具有从 UART 转换为 USB 的功能所需的源代码是什么?

    我认为它是 usblib 和 driverlib 中的 UART。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我已经向您的同事回答了有关 UART 转 USB 通信的问题。  https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196996/sw-tm4c-how-to-make-uart-communication。