This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:Launchpadxl2 SD 卡问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196876/tms570ls1224-launchpadxl2-sd-card-issue

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、  

我目前正在尝试通过 Hercules 处理器上的 SPI 配置与 SD 卡的通信、我遇到了以下博客文章:

https://community.element14.com/members-area/personalblogs/b/blog/posts/ti-hercules-launchpad-using-an-sd-card-part-1

我无法从博文下载链接、但我从另一个主题下载了库、版本为:"6428.RM48 HDK Reve SDCard Demo.zip"

我附加了我的项目文件夹。

e2e.ti.com/.../8054.SD_5F00_Card.zip

我构建文件时只发出警告、但无法确定为什么它会运行...

我的电路板连接是:

SD 适配器 --- > TMS570LS1224

CS ---------------------------------- >3CS1 (J5引脚18)
SDK --- >3CLK (J2引脚7)
MOSI ------ >3SOMI (J5引脚14)
MISO ------ >3SIMO (J5引脚15)
VCC ------ 大于3.3V (J2引脚1)
接地--- >GND (J3引脚22)

有人能 帮您完成这项工作吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guilherme、

    首先、我们将确保 HALCoGen 端的 SPI3配置正确无误。

    实际上、您说您使用3CS1引脚进行 SPI 从器件选择。

    我将为 SPI3通信提供一个工作示例、请将其作为参考并进行必要的更正。

    此外、确保将除通信所需的引脚之外的所有其他引脚都连接到 GPIO。

    e2e.ti.com/.../5327.SPI_5F00_MASTER_5F00_TEST_5F00_LC4357.zip

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。