This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PLL 内核电源电流

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195771/tms570lc4357-pll-core-supply-current

器件型号:TMS570LC4357

您好!


我想确认流经 PLL 电压引脚的最大电流是多少、该引脚是单端子(端子编号 : P11)

谢谢

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    我们没有仅由 VCC PLL 消耗的电流值。

    (+) TMS570LC4357:最大电流要求-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    (+) TMS570LS3137:ICCPLL 电流最大值-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的支持。 那么、我应该如何确定连接到该电源输入的任何电路的尺寸(就额定电流而言)? 这样我们就得到了一个低通滤波器。

    由于组合规格是在  VCCPLL + VCC ( 总共12个 BGA 端子)上分布的990mA 电流、因此可以将引脚上看到 的电流除以990mA / 12

    谢谢   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    [引用 userid="532853" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1195771/tms570lc4357-pll-core-supply-current/4509661 #4509661"]由于组合规格是990mA、分布在  VCCPLL + VCC (总共12个 BGA 端子)上、因此可以将引脚上的电流除 以990mA/12[/QUESP]

    这不是理想的实现方式、 VCCPLL 上的电流将 取决于控制器内与 PLL 相关的配置。 因此 、我将与内部团队进行讨论、并就此向您回复。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    理论上 、PLL 电流通常低于10mA、但由于有两个 PLL、因此引脚电流可能为20mA。  

    当我们对 其中一 个 Hercules 电路板进行实际测量时、 空闲时的电流(CPU 在 main ()中的断点处暂停)大约为2.3mA (PLL1=PLL2=180MHz)、执行 SRAM 读取和写入时的电流大约为3.2mA。 相同的测量也适用于 LC4357。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。