This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK-AM273X:如何使4台 TCP 服务器基于 LWIP 工作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191481/mcu-plus-sdk-am273x-how-to-make-4-tcp-servers-work-based-on-lwip

器件型号:MCU-PLUS-SDK-AM273X
主题中讨论的其他器件:AM2732

您好!

我的客户希望通过 AM2732上的 LWIP 使用4台 TCP 服务器、但发现如果创建了第4台服务器、则客户端无法连接所有 TCP 服务器。

客户尝试按如下方式修改 opt.h 中的参数、但仍然遇到问题。 请提供帮助吗?

#define MEMP_NUM_PBUF 128
#define MEMP_NUM_tcp_PCB 10.
#define MEMP_NUM_tcp_PCV_Listen 10.
#define MEMP_NUM_tcp_SEG 128
#define MEMP_NUM_NETCONN 20.

BTW,如果仅创建3个 TCP 服务器,它们工作正常。

谢谢、
Chris






  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我需要在结束时尝试一下、然后返回 给您。 我想再回到 EOW 酒店。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nilabh、

    有更新吗?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们正在努力实现这一目标 我将需要更多时间进行此操作。 我们目前正在对其进行调试。  我将在星期五之前回来。我对给您带来的不便深表歉意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gmsy、

    您能不能尝试增大堆大小。 它位于与的链接器文件中  

    --heap:行。

    请告诉我这 是否可行。

    BR

    Nilabh A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增加堆内存、函数正常运行。  Lwip 哪个内存使用该堆?谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    套接字创建使用堆内存。

    BR

    Nilabh A.