您好!
我的客户写了以下内容:-
我已经 使用 Hercules HDK 设置了 Spectrum Digital 的 Protrace v560v2、 并且一直存在包含缝隙/数据错误的跟踪数据。
我尝试增加默认引脚10 ->最大19、但问题仍然存在
您能建议消除错误的方法吗?
谢谢
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户写了以下内容:-
我已经 使用 Hercules HDK 设置了 Spectrum Digital 的 Protrace v560v2、 并且一直存在包含缝隙/数据错误的跟踪数据。
我尝试增加默认引脚10 ->最大19、但问题仍然存在
您能建议消除错误的方法吗?
谢谢
Andy
客户尝试将总线宽度设置为4、并评论如下:-
当我下拉总线选项时、设置中只允许8-20。 总线宽度=4没有选项!
我的设置是 HDK Hercules TMS570LC43 (具有 mipi 连接器的绿色板)、它具有 protrace 调试器(spectrum digital)并在 CCS 10.4中运行
当我尝试增加引脚数时、间隙/数据误差会减小、这就是我所做的测试。
1) 1MB 大小(8个引脚)、有8、000个(跟踪数据包含间隙和数据错误)
2) 1MB 大小、20个引脚、有2、000个(跟踪数据包含间隙和数据错误)
我的目标是将差距/数据错误减少到零、这将使我在调试应用程序代码时有更多的控制权和信心。
这是跟踪分析器的用户指南: