This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:计算串联电阻值

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197305/tm4c1292ncpdt-calculation-of-series-resistor-value

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

关于下列员额;

(+) TM4C1292NCPDT:串联电阻值-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

请指导如何为连接确定串联电阻值。

在我的电路中、我将光耦合器的输出连接到微控制器的 GPIO 引脚、该引脚配置为输入(信号'DIN_SRC_SINKSEL1')。 在输入侧、我提供的信号为24V、输出为3.3V。

我想计算  从光耦 合器输出到微控制器的路径中的串联电阻值(假设为微控制器提供2mA 电流)。

当我检查串联电阻10E 或1K 上的电流时、它不显示任何电流降。

谢谢、

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是否确定连接正确? 在 VOMA617A 数据表中、您似乎应该将 Vout 连接到 MCU GPIO 输入。 我不熟悉  VOMA617A 及其正确操作。 您应咨询供应商、了解如何连接到 MCU。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    如下图所示、当我们在集电极端子上施加24V 输入电压而不是输出电压时、电压将为零。

    但我们需要3.3V 电压、因此我们修改了电路并将其从发射极端子获取。

    下面是 Altium 仿真的结果

    现在、我们需要使用串联电阻值将光耦合器的输出连接到微控制器引脚。

    此外,我们在试验电路板上电路,施加电阻,并尝试使用万用表获得电流值,但电流为零安培。

    请帮助我们找到计算微控制器串联电阻值的方法。

    谢谢、

    Kiranjit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="532865" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197305/tm4c1292ncpdt-calculation-of-series-resistor-value/4513438 #4513438"]

    此外,我们在试验电路板上电路,施加电阻,并尝试使用万用表获得电流值,但电流为零安培。

    [/报价]

    如果您使用3.3V 输入测量0电流、则需要 仔细检查在构建试验电路板电路的过程中是否损坏了 MCU。     预计光耦合器的最大输出电流是多少? 我无法回答这个问题、因为我对光耦合器一无所知 。通常情况下、NPN 晶体管是 集电极电流非常高的电流控制器件。 RL 应放置在集电极上。 您需要确保高集电极电流不会损坏 MCU。   

    我建议、如果您的电路正确、请咨询您的光耦合器供应商。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    感谢您的回复。

    好的、我们将重新检查试验电路板电路和光耦合器输出电流、但根据数据表、50mA 是最大输出电流。  

    您能否共享任何文档来计算微控制器接口的串联电阻?

    谢谢、

    Kiranjit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道用于计算串联电阻的文档。 通常、为了限制流向 MCU 引脚的电流、我看到人们使用的电阻低至22欧姆或10至100欧姆是听不到的。