This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何将 GPIO 引脚配置为双向引脚?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197417/ek-tm4c1294xl-how-to-configure-gpio-pins-as-bidirectional

器件型号:EK-TM4C1294XL

我一直在使用 GPIOPinTypeGPIOOutput()和  GPIOPinTypeGPIOInput()来配置 GPIO 引脚,但这些函数不允许我在双向模式下配置端口。  此微控制器中的端口是仅用于单向模式还是可用于双向模式?  如果它们可以在双向模式下使用、是否有人可以分享一个有关如何执行此操作的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     尽管 I/O 缓冲器是双向的、但在 GPIO 模式下、您一次只能配置和操作一个方向。 如果需要更改方向、则需要重新配置 GPIO 以满足所需的方向。 这些管脚配置为功能模式(例如用于外部存储器接口的 EPI)、然后缓冲器的方向由功能模块本身控制。 例如、EPI 会将 I/O 缓冲区方向更改为输出、以便将数据写入存储器、并将输入方向更改为输入、以便读取存储器。