This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:在 MacBook 上下载用于 Tiva C 系列的 TI-RTOS

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197385/tm4c1294ncpdt-downloading-ti-rtos-for-tiva-c-series-on-macbook

器件型号:TM4C1294NCPDT

你(们)好  

我在以下链接中看到最新版本的 TI-RTOS Tiva C 系列与我的 MacBook 版本(MacBook Pro 2021 - M1 Pro -14英寸)不兼容。 我想知道是否有任何兼容版本可用。 请告诉我。  

http://downloads.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      Tiva 的最新版本为2.16.01.14、没有未来更新的计划。