This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S9D96-IBZ80-A2

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1198578/lm3s9d96-ibz80-a2

主题中讨论的其他器件:TM4C1290NCPDT

在我们的其中一款产品中、我们使用了器件 LM3S9D96-IBZ80-A2、该器件已停产。  

现在、我们正在寻找 一个等效 于 LM3S9D96并减少固件移植工作量的替代产品。  

我们寻找新器件的一些重要特性包括:

USB -高速(480Mbps)

SPI、 I2C

闪存- 512kB 以上

请联系我与技术团队进行进一步讨论。

谢谢、

Manohar

9538456560

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manohar、您好!

    TM4C1290NCPDT 是一个可能的选项。 USB 高速支持只能通过通过 ULPI 连接的外部 USB PHY 提供、但该支持是可行的、并通过以下 TI 设计进行了演示: https://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129USBHS

    此致、

    Ralph Jacobi