This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 OMAP-L138的 Windows 调试器接口

Guru**** 1456440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197347/windows-debugger-interface-for-omap-l138

您好!

抱歉、如果我在错误的论坛上...

我正在尝试跟踪有关如何设置此数据表中提到的 Windows 调试器的信息: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/omap-l138.pdf?ts=1675334310513&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FOMAP-L138

数据表中的相关行指出:"该器件具有一整套用于 ARM9和 DSP 的开发工具。 这些工具包括 C 语言编译器、用于简化编程和调度的 DSP 汇编优化器以及用于查看源代码执行情况的 WindowsRegistered调试器接口。"  

我无法跟踪有关如何执行此操作的说明、但我认为与本文档的第5个脚注(在最后一页)对应的死链接将是我要查找 的内容:https://beckassets.blob.core.windows.net/product/readingsample/9036278/9780470936863_excerpt_001.pdf

万分感谢!

Tanner Coggins

雾滴测量技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanner

    我需要检查一下这个问题、下周中我会再回来  

    —保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错、感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanner

    我将把这张机票转给应该能够更好地帮助您的人。  

    请给他们几天时间来回答。  

    保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanner、

    您在寻找 Code Composer Studio 吗?  这是我们针对 TI 嵌入式器件的开发环境。

    您可以从以下网址下载: https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#downloads

    如果您需要较旧版本、只需单击下载选项、然后选择查看所有版本。

    如果您还需要调试探针、则 XDS200可能是一个不错的选择:

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU200-U

    此致、

    John