This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:HALCOGEN

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196963/tms570lc4357-halcogen

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS570LS0432

大家好、我使用的是 TMS570LS0432。 我从 HALCoGen 生成了代码、名为 Example_canCommunication.c

我在 HALCoGen 上执行了相同的步骤;但是、传输部分工作正常、但数据接收工作不顺利。描述了硬件连接。

已将 CAN1的 CAN-H 连接到 CAN2的 CAN-H

CAN1的 CAN-L 到 CAN2的 CAN-L

传输工作正常、即数据从我们配置为收发器的 CAN1进行传输、但数据在配置为 Halcogen 接收器的 CAN 2处无法接收。

运行代码时。

我看到它向前移动、但当涉及 while (!canIsRxMessageArrived)行时、程序会在那里存根、指示消息框未接收任何内容。
 

Hercules 教程:CAN 通信视频也不能帮助我。

我不知道我在哪里做错了。  请您帮助。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Varikoti、

    您能否在我们的末尾附上您的项目以进行调试?

    您的项目看起来是测试项目、因此不能保密。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../t1.zip

    嗨、Jagadish、
    感谢您的回答
    我已共享项目的 zip 文件
    希望你能帮我忙、等待你的回复
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您共享代码、我将仔细检查代码、并将很快提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yah、正在等待您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、您是否浏览过该文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 感谢您共享代码、现在我将查看您的代码、并将很快提供更新。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的代码看起来没有任何问题、我执行了与您相同的配置、我从您的代码复制了代码、它对我有效  

    我随附代码供您参考、请再次验证并测试。

    e2e.ti.com/.../CAN_5F00_TEST_5F00_POLL_5F00_LC4357.zip

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。