This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:与 HYDAC580 BSP 集成

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197468/tms570ls3137-integration-with-hydac580-bsp

器件型号:TMS570LS3137

你好。、

IAM 正在处理 TMS570LS3137与 HYDAC580集成的项目。IAM 在 搜索函数定义时、使用 tms570ls3137中的中断函数、它在 sys_core.asm 中、它采用汇编代码格式、因为 makefile 是自动生成的、因此 Project 将自动编译、不会出现任何错误。、 但为了与 Hydac 580集成、IAM 收到无效符号 enable interrupt()错误。我不理解正在发生什么。我链接 了项目的所有头文件、IAM 收到相同的错误。我有两个问题

1.我是否需要在 make 文件中进行更改以生成 sys_core_asm 的目标代码?

2.我可以用汇编语言的 C 语言代码调用函数减速吗?

任何人都请帮我。IAM 已击中这里。

请提前感谢您的参与

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我们已开始处理您的问题、并将很快提供更新。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    您的函数调用在开始时未命中"_"、这看起来就像您犯了一个简单的错误。

    您的呼叫是这样的

    enable_interrupt_();

    而不是  

    _enable_interrupt_();

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAM 在使用_enable_interrupt_()时遇到相同的错误;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Surya、

    我随附了我的代码供您参考、请将您的代码与随附的代码进行比较。

    e2e.ti.com/.../LED_5F00_TEST_5F00_LS3137.zip

    如果问题仍未解决、请分享您的代码。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。