Thread 中讨论的其他器件:AM2432、 SysConfig
我正在开发基于 AM2432和 SDK MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24的定制板
我们想知道是否有一个系统 WDT 计时器可以从不可恢复的情况中退出。
我们等了3分钟...
顺便说一下,是否可以将3分钟时间缩短?
是否有任何用于超时过期配置的 Sciclient API?
提前感谢您
Andrea
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在开发基于 AM2432和 SDK MCU_PLUS_SDK_am243x_08_05_00_24的定制板
我们想知道是否有一个系统 WDT 计时器可以从不可恢复的情况中退出。
我们等了3分钟...
顺便说一下,是否可以将3分钟时间缩短?
是否有任何用于超时过期配置的 Sciclient API?
提前感谢您
Andrea
你(们)好,Andrea
SoC 内部确实有一个 WDT (实际上有4个实例)、您可以使用它从挂起状态中恢复。
[引用 userid="484939" url="~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196252/am2434-abbreviate-3-min-wdt-timer "]顺便说一下,是否可以使3分钟的时间更短?是的、SDK 中提供了 WDT 示例、SysConfig 视图具有更改 WDT 过期时间的可配置性。

谢谢
Kowshik Gudimetla、您好!
我将讨论看门狗而不是计时器。
我必须手动将.js 文件修改为.meta 文件夹
这里是 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\sources\drivers\.meta\watchdog\soc \watchdog_am243x.syscfg.js
这里是 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\drivers\.meta\soc \drivers_am243x.syscfg.js
这里还有 C:\ti\mcu_plus_sdk_am243x_08_05_00_24\source\drivers\watchdog\v1\soc \am64x_am243x\watchdog_soc.h
请将问题提交给 syscfg 团队。
展望未来
Andrea