This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:考虑到 Ubuntu 和 Raspberry Pi 操作系统都基于 Debian、是否可以在 Raspberry Pi (64位)上安装 CCS?

Guru**** 2224960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197861/am2432-is-it-possible-to-install-ccs-on-a-raspberry-pi-64bit-given-that-ubuntu-and-raspberry-pi-os-are-both-debian-based

器件型号:AM2432

我不确定 CCS 是否可以在 Raspberry Pi 等 ARM CPU 系统上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="550140" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197861/am2432-is-it-possible-to-install-ccs-on-a-raspberry-pi-64bit-given-that-ubuntu-and-raspberry-pi-os-are-both-debian-based ]我不确定 CCS 是否可以在 Raspberry Pi 等 ARM CPU 系统上运行。

    这很不可能。 仅 x86 (CCS 8.3.1及更早版本)、x64 (CCS 9.x 及更高版本)。 如果使用 Mac、则通过 Rosetta 支持 Apple MX。

    谢谢

    Ki