This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-TM4C:如何进行 UART 通信

Guru**** 2928440 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCZAD, EK-TM4C1294XL, SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1196996/sw-tm4c-how-to-make-uart-communication

器件型号:SW-TM4C
主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCZADEK-TM4C1294XL

通过 TM4C129ENCZAD 实现 AWR 和 IWR 等 PC 和 IC
我想创建一个可以与 UART 通信的程序。
与 PC 的连接是 USB 连接。
是否有程序用户指南可供参考?
使用它作为参考时、我应该重点关注什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、我建议您熟悉 UART 模块。 以下位置提供了 UART 的简单示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\UART_echo 和

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripheral\UART

    熟悉基本 UART 操作后、您还可以查看以下示例、这些示例将 USB 器件枚举为 PC 的虚拟 COM 端口。   

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\USB_dev_cdcserial

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\USB_dev_cserial

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:SW-TM4C

    首先、我要创建一个在 TM4C129ENCZAD 上打开虚拟 COM 端口的程序。

    但我不理解程序所需的文件结构。
    我提到了"C:\ti\tivaware _c_series_2_1_4_178\examples\boards\dk-tm4c129x\uart_echo "、但我不理解文件的含义。
    首先、我需要为 TM4C129ENCZAD 创建一个程序。
    我想知道该文件