This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS243EVM:是否可以扇出所有 IO 引脚?

Guru**** 2870880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197987/tmds243evm-can-be-all-io-pin-fanouted

器件型号:TMDS243EVM

各位专家:

 此 EVM 是否支持测试所有 IO 引脚? 或者、我们是否还需要购买以下 EVM 来测试所有 IO 引脚?

TMDS243DC01EVM

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Uchikoshi、

    是的。 要测试所有 IO 引脚、您需要购买  

    TMDS243DC01EVM11

    连接到 AM243x GP EVM 上的 HSE (J2)。

    此致、

    Ming