This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294以太网 PHY 寄存器 MR26 (EPHY10BTSC) BIT7

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197596/tm4c1294ncpdt-tm4c1294-ethernet-phy-register-mr26-ephy10btsc-bit7

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:TLK110

你(们)好

我尝试 EPHY10BTSC BIT7 (NLPDIS)写入1。

但该位无法在未链接状态中设置1。

但是、在链接状态下、该位会自动设置为1。

该位是否真的是 RW (可以读取和写入)寄存器?

我认为该位是 NLP (正常链路脉冲)状态寄存器。

这个位看起来是 RO 寄存器。

谢谢、

GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、GR-SAN、

     我认为这是 RW。 TM4C129 MCU 中的集成 PHY 与独立 PHY TLK110相同。 请参阅随附的数据表。  https://www.ti.com/lit/gpn/tlk110 、了解 有关在线电平下生成链路脉冲的更多信息。 我自己对 PHY 级别的内部工作不是很熟悉。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsai-San、

    感谢您的信息。

    如果您有任何信息、我将不胜感激、

     是否有任何条款和条件来设置该位(EPHY10BTSC BIT7) 1?

    我无法写入 位1,在  自动协商中禁用10Mbps 半双工设置。 (未链接条件)

    我 对 该位(EPHY10BTSC BIT7)可以写入1的期望值是该位只能使用 FLP (自动协商)使能 条件。

    谢谢、

    GR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蔡圣

    感谢您的支持。

    我对此主题感到抱歉。

    我无法写入的问题已经解决。

    PROBRAM 是我的寄存器值输出代码缺失。

    谢谢、

    GR