主题中讨论的其他器件:TM4C123
大家好、
客户表示
"大约23年1月17日、我为我要参加的课程订购了此器件、今天我们必须使用此电路板。 我们尝试在此板上编写一个简单的代码、但由于某种原因、计算机未检测到该代码。 我确实看到指示灯亮起,实验计算机的设备管理器读取了主板,但无法对主板进行编程。 我们尝试使用另一台计算机对其进行编程、但它执行相同的操作、并尝试了实验中的可用板(属于同一系列)、并且对其进行了编程。 我的 TA 告诉我、我收到的电路板可能出现故障。 因此,我决定在这里寻求帮助。


让我知道可以做些什么。 谢谢你
我讨论了一些具有类似问题的论坛文章。 他们谈论的是未安装的 COM 驱动程序、我相信我们的实验室已经预安装了这些驱动程序。 我仍然面临同样的问题、并且开始认为电路板可能出现故障。 我可以请求更换并尝试更换吗? "
请帮帮我。
谢谢、此致、
Vivian