This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:如何使用 HALCOGEN 将 HALCOGEN 已由 HALCOGEN 生成的 hl_het.c 代码添加到该代码中

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1197288/rm57l843-how-to-use-halcogen-to-add-code-to-hl_het-c-which-is-already-generated-by-halcogen

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好、

我们的客户已经 使用  HALCOGEN 生成了 hL_het.c

他还希望通过使用  HALCOGEN 向 PWM 中添加相移

如何实现?

--

谢谢、此致

耶鲁李