This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:SPI 时序问题

Guru**** 2766445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1198907/am2431-the-spi-timing-question

器件型号:AM2431

您好!
我注意到、一旦发送 FIFO 被写入并且字节通过总线发送、任何两个字节之间的时间差大约为190ns。 在 TM4C 上、它是128nS。 为什么会这样呢? 固件能否控制发出的字节之间的这段时间?

谢谢
Rajeev Bharol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    两个发送帧之间的延迟由 McSPI IP 确定。 它不受固件控制。

    以提高整体效果。 您可能需要将帧大小(8位到32位)增加。

    此致、

    Ming